This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:由于温度限制、具有低 Cout。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT, LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480100/lm5116-ht-low-cout-due-to-temperature-restrictions

器件型号:LM5116-HT
Thread 中讨论的其他器件: LM5116

工具与软件:

你(们)好、

我正在设计基于 LM5116JHD (LM5116-HT)的功率级。 由于高温环境条件(高达175ºC μ F 的环境温度)、无法找到 能够承受这些温度的电容器和具有高电容的电容器。

高温电容器的标准值高达约1 uF。

由于这种情况、Cout 应该为400uF 以减少输出纹波、在本例中为大约5uF。

结果是输出具有非常高的纹波。

如何在不使用钽电容器的情况下解决这个问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nacho

    仿真结果中的电压波形显示不稳定、表现为高输出纹波。 请您填写器件的快速入门指南。 这将有助于详细回顾。

    这是链接- https://www.ti.com/tool/LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

    [报价用户 id="599211" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480100/lm5116-ht-low-cout-due-to-temperature-restrictions "]

    如何在不使用钽电容器的情况下解决这个问题?

    [报价]

    不使用钽电容器有什么特殊原因吗

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

    我不能n´t 它,因为它不出现在网站上的计算器..

    [报价 userid="609061" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480100/lm5116-ht-low-cout-due-to-temperature-restrictions/5683185 #5683185"] https://www.ti.com/tool/LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

    我不能n´t 它是因为它是一个爆炸性的环境。

    不使用钽电容器是否有任何特殊原因

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nacho  

    [报价 userid="599211" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480100/lm5116-ht-low-cout-due-to-temperature-restrictions/5683267 #5683267"]

    我不能n´t 它,因为它不出现在网站上的计算器..

    [报价]

    很抱歉有错误的链接、您可以使用它来下载快速入门- https://www.ti.com/lit/zip/snvu051

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onkar:

    我们填写了快速入门表格: e2e.ti.com/.../7215.LM5116_5F00_quickstart.xls

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nacho  

    感谢您的分享!

    转换器在使用所选元件值时不稳定  

    可以使用"频率补偿图"中建议的值作为起点

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的答复。 使用这些值、仿真效果更好。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nacho 的更新!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否分享 您的 LTspice 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我大多数时候需要 LM5116模型和.lib 文件!
    我根据.lib 模型创建的符号工作不正常、并发出错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    我要结束该主题帖。 您可以通过 E2E 私人消息服务连接 Nacho。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    请告诉我 SIMPLIS 是否对您有用

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare