This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 BREG 和 I2C 连接问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491139/bq76952-bq76952-breg-and-i2c-connection-problem

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的授权人员:

我们将 BQ76952模块与我们的 MCU 一起使用、但我们遇到了一些问题。 我们设计了一个电路板、我们无法在 MCU 和 BQ76952之间进行通信、此外、当我们读取 BREG 电压中的电压时、我们读取0.7V、但我们应该是5.5V。 我们还有 EVM 模块、当我尝试 MCU 外部 I2C 和 EVM 外部 I2C 之间的通信时、它可以正常工作。 我们如何验证我们的 BQ76952是否可以连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tayyar、

    对于 BREG 引脚、您是否启用了 BQ76952的前置稳压器? 如需更多有关这方面的信息、请参阅 第6.3.1节前置稳压器控制 "下载"部分 。 您的 MCU 是否还能处理时钟延展? 您的通信线路(SDA、SCL)的电压读数是否正确?

    此致、
    Alexis