This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OTP 中的电芯欠压和温度永久失效

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491084/bq76952-cell-under-voltage-and-temperature-permanent-fails-in-otp

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我将 BQ76952电池保护器以独立模式用于12节串联(12节)电池组、还想专门针对电芯欠压和温度故障配置永久失效(PF)条件。

但是、我在一次性可编程(OTP)流程中遇到了一个问题。 BQ76952要求将 VBATT 输入设置为12V 以启用 OTP 编程。 这意味着我需要在外部施加12V 电压并在器件连接到电池组之前对其进行编程。

问题是、一旦我断开外部12V 电源并将 BQ76952连接到实际电池包、电芯电压最初会低于我编程的欠压 PF 阈值、并且热敏电阻尚未连接、因此温度读数也超出有效范围。 这会根据这些情况立即触发永久性故障。

是否有推荐的方法或权变措施来避免编程后立即触发这些永久性故障、尤其是考虑电池包和热敏电阻的初始条件?