This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2972:OVP 和 CHG MOS

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493688/bq2972-ovp-and-chg-mos

器件型号:BQ2972

工具与软件:

您好!

我计划使用 BQ29728DSER 电池保护 IC 来提供放电保护。 我有两个问题、非常感谢您的帮助:

  1. 我不考虑添加 CHG NMOS 因为我将仅提供放电保护。 。 BQ25302RTER IC 已经是电路的一部分。 这是否会导致系统正常运行出现任何问题?

  2. 欠压保护(UVP) 额定电压为2.8V。 我正在考虑添加 300R 电阻 之间的值 BAT+ 和 A 肖特基二极管 (UVP=0.6V)、从而将 Vf 阈值转换为 3.3V . 这种方法是否能够有效地将 UVP 值更改为 3.3V

我还要附上设计原理图。

提前感谢您的回答

 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    不、我不建议做这些事情。 您可以在您的系统中对其进行测试、但可能存在我们无法预见的意外行为。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon