This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CTRD 开关和 Rctrd 值

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487625/bq77915-ctrd-switch-and-rctrd-value

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件:BQ76942

工具与软件:

您好!

我们在10节串联配置中使用 BQ7791501。

出于某种原因、我们将晶体管与放电 MOSFET 一起运行、这会使下部5个电池中的电流增加到 150µA 、而上面的5个电芯的电流仅为 20µA . 为了平衡这一点、我们应该做出哪些改变?

  1. 功耗 Rctrd 最终目的 220kΩ 或更低?
  2. 我们是否应该在上部器件之间使用外部电阻器 DSG VSS 潜在问题? 可以使用的最小值是多少?
  3. 我们在使用 CTRD 开关 (无任何电阻) VDD CTRD 反馈引脚处。 是这样吗?
  4. 我们如何平衡这一点 CTRD DSG 上下器件的高侧和低侧器件的低侧引脚电流 出错
    • 当开关关断时、较低器件的电流很小(晶体管+ DSG MOSFET 关断)、但上部器件之间连接了外部电阻器 DSG VSS 引脚保持有效、导致上5电芯和下5电芯之间不平衡。
    • 我们如何确保即使在开关关闭时也能保持平衡?
    • 我们是否应该在上部器件而不是下部器件使用开关? 或者 我们是否应该在上部器件 DSG 引脚输出端使用开关?

请推荐解决方案。

已编辑:

我已经尝试使用上部器件的 CTRD 和 VSS 之间的开关、通过一个1.5MΩ Ω 上拉至 VDD。 打开开关会启用 DSG 输出、开关功能在大多数时间内都能顺利运行。 但有时会出现锁定情况、无论开关状态如何、都会导致 DSG 输出永久保持开启。

我已使用 R_CTRD 且 R_CTRC = 1MΩ Ω。

请尽快检查并建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    请遵循数据表中的建议以确保器件正常运行。

    上部和下部电池可能不会完全相同地平衡、因为 IC 的工作相互独立。

    您可以改用 BQ76942作为器件、以便对全部10节电芯进行相同的平衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon