This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:MOSFET 的导通和关断问题

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487364/bq77915-issue-in-turning-on-and-off-of-the-mosfet

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好、TI:

我们根据客户要求设计了5S 100A BMS、并选择了 BQ7791514 IC。 但是、组装电路板后、我们遇到了几个问题、需要您的支持。

  1. 该电路板配置为5S 设置(18.25V)、但我们面临 MOSFET 开关问题。 充电 MOSFET 每2秒开启和关闭一次(CHG 驱动器引脚输出5V)、而放电 MOSFET 保持关断状态(DCHG 驱动器引脚电压为0V)。
  2. 我们使用仿真器工具将其配置为5S 设置、并将每节电池的电压增加到3.65V。 不过、充电 MOSFET 仍然没有关闭、而是不停地切换和关闭。

我们怀疑故障被触发、需要有关如何诊断和解决 issue.e2e.ti.com/.../BMU.pdf 的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishith:

    您是否检查了数据表中所述的所有故障情况? 我建议查看所有故障并对每个故障进行诊断、以缩小可能触发的故障范围。

    切换的延迟是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon