请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 工具与软件:
为了将安全密钥写入器件、技术参考手册中规定:
1. 将0x35和0x00写入0x3E 和0x3F。
2. 以大端字节序的格式将数据写入传输缓冲区的0x40–0x47。
3. 将校验和写入0x60。 校验和是数据和命令字节之和的补码。
4. 将0x0A 的长度写入0x61。 该长度包括命令、数据、校验和以及长度字节。
0x0A 的长度令我感到困惑。 我认为它应该是2字节命令+ 8字节数据、+ 1字节校验和+ 1字节长度= 12字节= 0x0C。 如果是这种情况、请告诉我。