This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969:我们是否有可以支持4.35V OVP 阈值的 PN?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490235/bq2969-do-we-have-a-pn-that-can-support-4-35v-ovp-threshold

器件型号:BQ2969

工具与软件:

嗨、团队:

  • 我们是否有可以支持4.35V OVP 阈值的 PN?
  • BQ296900 OVP 阈值为4.65V、正确吗?

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    不是我们不能,你需要证明一个业务案例,如果需要一个旋转.

    [报价用户 id="457607" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490235/bq2969-do-we-have-a-pn-that-can-support-4-35v-ovp-threshold ]BQ296900 OVP 阈值是4.65V、正确吗?[/QUOT]

    正确。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon