This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952芯片的引脚34用作 VDD50。初始化 BQ76952时、VDD50降至0V 大约需要几十毫秒

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490303/bq76952-pin34-of-the-bq76952-chip-as-vdd50-when-initializing-the-bq76952-vdd50-drop-to-0v-for-about-tens-of-milliseconds

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们使用此 BQ76952芯片的引脚34作为 VDD50、 VDD50通常用作 LDO 的使能引脚、并可能影响 MCU3.3V。

当初始化 BQ76952芯片时,发现 VDD50下降。如 pciture、所示,通道1是 VDD50 ,当 BMS 激活时, VDD50将下降到0V 大约几十毫秒。

我们想知道造成这种情况的原因是什么? 软件上是否存在任何可能导致此情况发生的配置?

此致、

Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    初始化过程是什么? 部件 OTP 是否与稳压器设置相同?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon