This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616无 TX 通信

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482667/bq79616-no-tx-communication-from-bq79616

器件型号:BQ79616

工具与软件:

我正在尝试读取故障寄存器数据的内容、但未 从 BQ79616上的 TX 线路接收到任何信号。 发送任何读取/写入请求后~3ms、NFAULT 线路设置为低电平。

UART 波特率设置为 921600bps。 8位无奇偶校验。 1个停止位。

 从 MCU 发送 WAKE ping 后、DVDD 显示为1.8V 且连接到 AVDD 的 LED 会亮起。 我使用示例代码中给出的 CRC 计算方法。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    这仍然是一个未决问题吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon