This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:负电芯电压测量

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485327/bq79616-negative-cell-voltage-measurement

器件型号:BQ79616

工具与软件:

尊敬的专家:

在我的应用案例中、确实存在负的电池电压。

例如、A 点=-1V、B 点=-2V、C 点=-3V、D 点=-4V、等等 BQ79616由外部供电。

在这种情况下、BQ79616能够测量负电池电压? 数据表具有如下所示的语句、

n>=2至16、 VCn - NVN-1 >= 1时似乎可行。

但 看起来不是这样、VC1 - VC0必须> 0、 VCn 至 AVSS >= 3V。

那么、我们如何理解数据表中的-1V 电压测量结果? 似乎 Cell1需要始终处于位置来进行负电压测量。 为什么?  

谢谢。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    CB 引脚的绝对最小值为-0.3V、因此这些电容器在这种情况下可能会导通并可能造成损坏、请对其小心。 然而、是的、该器件应该可以测量负值、并且我们确定低至-2V 的特性(如数据表中所示)。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon