This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 DDSG 和放大器的查询;BQ76952上的 DCHG 行为(未编程)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479829/bq76952-inquiry-regarding-ddsg-dchg-behavior-on-bq76952-without-programmed

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们已经观察到了一种使用 BQ76952时的现象。 如果我们不对任何参数进行编程 DDSG DCHG 保持不变 高电平 约为 20秒 转换到之前、在启动后对其进行衰减 低电平 .

您能否对此行为提供任何官方解释? 这是否合理预期、以及背后是否有任何文档或原因?

期待您的答复。 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否介意分享一个这样的波形? (DDSG、DCHG、CHG、DSG)

    您还能否 共享配置文件(.gg)和原理图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    请检查随附的波形和原理图。

    为什么在这些情况下、波形具有不同的时序?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../BQ76952_5F00_TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的工程师 现已 离开办公室、下周再见。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    上述问题是否有任何最新情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的耐心和分享这些波形。

    您是否还想共享 DDSG 引脚周围的配置文件和原理图? 您还可以 说明哪些引脚是绿色、蓝色和黄色波形吗? 黄色的波形是否应该表示 DDSG?

    此致、
    Alexis