This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DEFTOFF 引脚 EOS 损坏、IIC CAN##39;t Use

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484467/bq76952-deftoff-pin-eos-damage-iic-can-t-use

器件型号:BQ76952

工具与软件:

BQ76952PFBR 通过 IIC 与主控制单元通信。 BQ76952PFBR 上电后、AFE 上传的电池电压数据有时不可用、并且主控制单元报告通信故障。 然后进行了故障分析、分析报告中发现 PIN30-DEFTOFF 遭到了电损伤。 这与 IIC 在一段时间后未能进行通信之间是否存在任何因果关系? 我未在 DEFTOFF 引脚等效图中看到这两者之间有任何关系。

该引脚被挂起、我们怎样才能防止 EOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    Unknown 说:
    PIN30-DEFTOFF 遭受电气损坏。

    如果 IC 损坏、则很难确定其行为。 您是否介意 DFETOFF 引脚周围的电路?

    根据其配置方式、该引脚具有不同的建议工作电压范围。 下面显示了相关内容、请参阅 第7.3节建议运行条件 应用和实现部分。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于异常通信,请参阅另一篇文章中的相关说明: e2e.ti.com/.../bq76952-the-last-ack -frame-dos-not-response/5615167#5615167

    2.未使用 PIN30引脚功能。 根据推荐的数据表、它是悬空的、并且周围没有电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您的耐心。  

    有关异常通信、请参阅另一篇文章中的相关说明: e2e.ti.com/.../bq76952-the-last-ack -frame-do-not-response/5615167#5615167

    此时您是否处于 CRC 模式?

    2. PIN30引脚功能未使用。 根据推荐的数据表、它是悬空的、且周围没有电路

    您是否也尝试过将 DFETOFF 连接到 VSS、看看这是否有帮助?  

    此致、
    Alexis