This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:更改"OCD3。 阈值;放电时设置(&Q)。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484097/bq76952-change-the-ocd3-threshould-setting-when-discharging

器件型号:BQ76952

工具与软件:

你(们)好

我想将"OCD3. 电池放电时的 Threshold"(阈值)设置。

我做了以下的事。

①发送 "SET_CFGUPDATE"子命令

②设置 "OCD3.Threshold"

③发送"EXIT_CFGUPDATE"

此时放电电压下降了一小段时间。
是因为我输入了"config update"吗?

如何在保持放电的同时更改"OCD3.Threshold"? 


比您还高、

Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takamaya-San、

    正确、在 CONFIG_UPDATE 模式下、器件将关闭 MOSFET。

    我们建议在器件启动时进行所有设置更改。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luise、

    感谢您的答复。

    我认为 OCD3是唯一具有超过1秒的 Delau 的过流保护。

    因此、我希望根据系统状态来防止更改 OCD3阈值。

    我想做的是以下几点:

    当状态为活动状态时、阈值设置为较大值、当状态为停止时、阈值设置为较小值。

    有没有任何办法?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    有关此咨询、应该有人与您联系。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否取得了进展?

    我们想迅速判断这一问题是否能够得到解决。

    例如、即使我们无法在放电时更改阈值、是否可以在放电时启用和禁用保护?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高山山、

    可能无法禁用任何保护功能。 您是否考虑过或许使用 MCU 来实施这种保护? 然后、您可以使用 MCU 来控制 MOSFET 何时关断。 这样、您就可以动态控制它。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luise

    我的 MCU 有2种状态:睡眠(MCU 正在停止、BQ76952处于正常或睡眠状态、DSG-FET 开启)、活动(MCU  正在运行、BQ76952处于正常状态、DSG-FET 开启)

    我们需要为每个器件提供具有不同阈值的过流保护。

    计划1:

    在"Active"中、我使用 MCU 和 BQ76952执行此保护(threshold=较大值)。

    (任何一个都可以、但我都可以。)

    在"SLEEP"中、 我仅使用 BQ76952执行此保护(threshold=较小值)、因为 MCU 停止。

    我想更改 OCD3的阈值、但 DSG-FET 关断了一段时间。

    平面2:

    在"Active"中、我仅使用 MCU 执行此保护(threshold=较大值)。

    在"SLEEP"中、 我 仅使用 BQ76952执行此保护(threshold=较小值)。

    我希望能够使用 BQ76952启用和禁用此切换(thresholds 为较小值)。  

    您建议、平面1和平面2都不可能。

    有没有任何办法?

    谢谢!

    Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高山山、

    不幸的是,没有另一种方式。  

    此致、
    Alexis