This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:充电状态

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494463/usb-pd-chg-evm-01-chargin-status

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:BQ25798TPS25751

工具与软件:

如何在此 EVM 上获知充电何时完成? LED 指示灯是否显示出任何差异  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    只要 BQ25798的 EN_TERM 位=1 (默认)、STAT 就会在终止完成时变为 HIZ (LED 关闭)。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    LED 指示灯稳定亮起:正在充电

    无指示灯:未通电?  充电终止

    LED 闪烁:故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    是、以上全部。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢  

    因此、当我将3芯电池连接到它并使用评估固件进行刷写时、我的 LED 会闪烁。  

    我最初把它误认为是充电指示灯  

    如何找出投诉的原因或故障是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    充电器在地址0x6A 寄存器 REG0x1B 至 REG0x27处具有状态寄存器和故障寄存器。  TPS25751具有从 I2C 到 BQ25798的直通读取/写入。

    此致、

    Jeff