This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:具有可调节 WD 超时的时间调节

Guru**** 2597185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494482/tps35-q1-time-scaling-with-adjustable-wd-timeout

器件型号:TPS35-Q1

工具与软件:

我要使用的具体器件是 TPS35AA38AGADDFRQ1。  

通过 SET0引脚实现的看门狗时间比例功能是否可用于通过 CWD 引脚上的电容器调整的看门狗超时? 或者、是否仅为具有固定看门狗超时的器件提供看门狗时间比例?

我希望将超时调整为8秒。 上面的器件型号可选择应用128的乘数。  

8s/128 = 62.5ms

CWD 电容= 0.0625s /(4.95*10^6)= 12.63nF  

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的提问!

    请参阅以下数据表中的 SET 引脚行为部分:

    调节功能也可以与 CWD 引脚上的电容器一起使用。  

    12.63nF 的 CWD 计算应得出所需的 t_WD (比例为128)。

    此致、

    Andrew Li