This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:高输入电压时的失真

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486921/ucc28064a-distortion-at-high-input-voltage

器件型号:UCC28064A

工具与软件:

嗨、团队:

观察 EVM 波形可以发现、输入电压越高、电流偏离正弦波的程度就越高。
我希望具有一个正弦波、无论是100V 还是200V、但这种程度的失真会发生吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugo-san、  

    EVM 在较高输入电压下出现的输入电流失真是由于导通时间过零(整流输入电压)导致的。  

    UCC28064A 数据表讨论了这种失真及其原因、并提出了一种有助于减少或消除这种失真的电路。  
    额外的导通时间显示在数据表第9页的图1曲线中。
    第8.3.4节(第17页)讨论了过零失真、低电感如何使情况更糟、图17显示了可以帮助减少失真的电路。  

    该 EVM 未实现图17的电路。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    它将提供多大的改进?
    它会更接近正弦波还是会与115V 一样好?
    此水平的失真是否通常可以接受?

    最棒的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugo-san、  

    具体改进程度取决于系统中的外部电路参数和电感值。 正确的调优可能会帮助您达到115V 的电平(但您的115V 输入性能也可能会提高)。  

    这种失真是否可以接受由客户决定。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    请告诉我为什么在200V 时电流会失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugo-san、  

    由于我14天前发布的原因、电流在200V 时出现失真。  200VAC 输入高于115VAC、因此失真更高。
    在230VAC 时、失真将比200VAC 时更糟、在264VAC 时、失真将更严重、除非应用并调整了第8.3.4节中的缓解电路、以更大限度地减小高电压下的 THDi。  
    有关详细信息、请参阅 UCC28064A 数据表中的第8.3.4节。  

    我不知道为什么没有将此缓解电路应用于 EVM 设计。   
    针对此问题的简化缓解电路只需一个从 VREF 到 VINAC 的电阻器即可提供固定失调电压(通常为0.3~0.5V)。   
    如果固定失调电压可提供足够低的 THDi、则可能不需要所有二极管。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    我想消除失真、但添加一个对策电路效果不是很好。

    在约为零伏时、100V 和200V 的输入电压接近于相同的电压、那么为什么200V 输入的失真会更大呢?

    是否就是输入电压的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugo-san、  

    由于输入的 dV/dt 高于接近于零伏的值、因此在高输入电压下失真较高。  

    升压电感器对于100V 和200Vac 输入是相同的、但对于200Vac 输入、电压上升了两倍。  
    在接近零伏的相同开关周期内、电感器电流在输入为200V 时上升速度会加倍。

    接近0V 的 VINAC 电压的额外导通时间允许电感器电流上升得远高于所需值。  
    额外的导通时间特性旨在减少来自电感器电流"平点"的过零失真。  
    该电路开发于十多年前、当时电感通常较高且 MOSFET Coss 较小。

    但近年来、MOSFET 的 Coss 较高(这会延迟关断并使电流上升得更高)、而电感设计得更小、可实现更高的频率。  这些技术相结合、会在过零附近增加过多电流、而不是仅仅消除平点。  

    我认为如果只添加 一个 从 VREF 到 VINAC 的电阻器对策、忘记使用二极管、则可能会有更大的改善。
    选择该值以在 VINAC 处实现0.5V 失调 电压、然后启动、评估失真并增大或减小电阻值以找到最小 THDi 点。  

    此致、
    Ulrich