This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:SOC 在充电/放电周期中会波动、并且缺乏一致性。

Guru**** 2537960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493579/bq34z100-r2-the-soc-fluctuates-and-lacks-consistency-during-a-charge-discharge-cycle

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ25820GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我想请您的帮助、因为我目前正在执行充电和放电循环、以便检索黄金映像。 不过、SOC 值会显著波动、并且不一致。 我随函附上我的程序日志。

我正在使用电子负载以恒定的2A 放电、并在11V 停止放电。 我正在使用的电池是 RELION RB-20。

我还使用 BQ25820充电器、以4A/24V 充电。

如果您能就问题的潜在来源提出任何想法、我将不胜感激。

如果您有任何问题或需要更多信息、请随时提问。

非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../log-probl_E800_me-0_2500_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    您的 SOC 在结尾处似乎有一个严格的切换过程、可以验证您的 ChemID 差异误差百分比是多少(来自 GPCCHEM 工具报告)。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    感谢您的答复。 我们无法使用此充电器访问 GPCCHEM (我不知道原因)。 因此、我们没有日志。 但我认为我们选择了正确的电池化学成分、因为我们在 TI 提供的列表中的"Chemistry"选项卡中找到了该电池。 我们打开电池检查电池单元、TI 已经将此电池单元列入列表。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们使用的单元(TenPower IFR26700-40HE):  

    我从哪里可以 找到此配置背后的参数、以确认它是否与我们的电池数据表相匹配?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    用户无法查看此配置背后的参数、因为这是机密信息。 即使电池列在 ChemID 中、我们仍然建议使用、因为我们无法控制电池制造厂是否决定更换其中的电池并仍然保持相同的 P/N、这不是极少数情况。 我们仍然建议运行 GPCCHEM 报告、以查看该 chemID 是否真正适合您的细胞。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    好的、我明白了。 那么、我如何找到并使用工具 GPCCHEM。 下面是 Bqstudio 在我选择这个量表时的屏幕截图:  

    我无法使用此参考电量监测计来访问 GPCPackager。 如何进行?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    按照 GPCCHEM 报告说明、提交它所请求的必要文件。 这不是 BQStuido 内部的工具、而是软件之外的工具。 提交所需文件后、您将获得一个与下图类似的文件、这比您使用的 chemID (偏差百分比)最低。 获得 chemID 后、您需要进入 BQStudio>>Chemsitry>>ChemID>>Program Selected chemistry。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢!
    艾伦


    *只有一个示例不用于您的应用程序