工具与软件:
您好!
我们在我们的一个航空电子项目中使用了 TPS54620。 我们需要符合标准 RTCA-DO160 Cat M.

遗憾的是、我们未通过频率为749kHz 和1498kHz 的传导限制测试。 该频率似乎来自基于 TPS54620的5V DC/DC

这是靠近线圈 L24的频谱分析仪上的近场探头
原理图:
电路板布局
我们测量的输入电压纹波非常大。 因此、我们进行了一些更改、例如将线圈从10uH 增大到15uH、添加10R 电阻器到自举电容器、将 VIN HF 电容器从100nF 更改为10nF。
我们的参数:VIN = 12V、Vout = 5V、Iout = 1.5A、Fsw = 700kHz

以下是上述范围的注意事项:
问题是。 我们还能做些什么来改善输入电压纹波、HF 纹波、并使此电源电路在 EMI 扫描时静音。
感谢您发送编修
此致
Martin