This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4128:LM4128 EN 引脚输入阻抗或输入漏电流

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2033, LM4128, REF4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492917/lm4128-lm4128-en-pin-input-impedance-or-input-leakage-current

器件型号:LM4128
主题中讨论的其他器件: REF4132、REF2033

工具与软件:

我正在考虑通过逻辑 IC 来控制 LM425的使能引脚。
我想知道 LM4128使能引脚的输入阻抗或输入漏电流。

请告诉我。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    LM44.5的使能引脚输入泄漏电流约为2uA。

    LM4128是较旧的器件、我建议考虑较新的 REF4132:

    https://www.ti.com/product/REF4132

    请在下面查找其使能引脚特性:

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、安德鲁爵士。

    感谢您的意见。

    我阅读 REF4132的数据表、
    REF4132的输出电流为10mA。

    我的电路需要20mA 的输出电流。

    如果您知道具有使能引脚和输出电流20mA 或更多特性的较新器件、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新!

    对于20mA 输出电流、请考虑 REF20xx 器件、该器件具有使能引脚并可以提供该输出电流。 xx 将表示您所需的输出电压、如下面的数据表所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref2025.pdf

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 安德鲁爵士

    感谢您的 建议。

    我的电路需要3.3V。  

    我 尝试 在 REF2033上进行设计。

    您的建议对我的电路设计有所帮助。
    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到这个消息!

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 要重新打开该主题、只需回复此消息。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我没有其他问题。

    抱歉、我不知道线程关闭的方法

    请关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要关闭该线程、您只需停止响应。

    祝您愉快!

    此致、

    Andrew Li