This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:初级侧控制器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494832/ucc28951-q1-controller-on-primary-side

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

早上好、  

我参与电源转换已有多年、但这是我第一次使用 UCC28951。 站点上提供的文档是指次级侧稳压器的应用、因此可"直接"读取输出电压及其补偿网络、补偿网络的大小可借助电子表格或根据数据表指示进行调整。 在我正在开发的应用(5kW 医疗)中、根据产品标准规定的特定要求、稳压器放置在初级侧;因此、我有一个光耦合器来处理来自处理最大电压和电流限制(因此、电流限制也可控制功率)两级的误差信号。 也就是说、我还没有找到初级侧稳压器的任何应用;我也不了解如何处理三个补偿级(初级侧稳压器、次级侧通过 OPA 的电压和电流)。 如果你有任何文件, 和任何建议.. 我提前感谢您