This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:原理图检查

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020, TPS6286A10, TPS62872, TPSM8287A12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494675/tps54020-schematic-check

器件型号:TPS54020
主题中讨论的其他器件: TPS6286A10TPS62872TPSM8287A12

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们可以帮您查看此原理图吗? 或者、您是否有更好的建议、并需要我们进行修改? 感谢您的支持和向您学习、

降压参数:

  • 将 SOM 应用程序迁移到 SMARC v2.2。
  • 输入电压:4.75 ~ 5.25V
  • VOUT:3.3V/10A 最大值
  • 为了处理尖峰、我们想在输出节点上尽可能添加较大的电容器(高达2200uF)。
  • 该电路位于 SOM 上、因此还应考虑尺寸。

高度限制: 顶部最大3.0mm /底部最大1.3mm

e2e.ti.com/.../Project_5F00_Schematic_5F00_030_2D00_1388_2D00_00_5F00_A.pdf

我们在网站上看到了 TPS6286Axx 系列产品、因此、它似乎更适合我们的规格。

是否有适用于 TPS62286A 的 WEBENCH 仿真工具? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我觉得 TPS54020原理图很好。 您可以使用更小的600nH 电感器来保持30%的电感器纹波。 在任何情况下、该设计看起来都是稳定的。

    我同意您可以从了解 TPS62286A 或其他低输入电压选项中受益。 我加入负责处理此零件的合适团队、以获得进一步支持。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、TPS6286A10/B10或 TPS62872/3会用于10A 轨。

    您需要处理什么样的尖峰?  2200uF 是一吨电容-大多数设计不需要那么多电容。

     TPS62872Y2QWRXSRQ1可在3.3V 输出下实现12A 电流、并可驱动如此大的电容。  它还具有外部补偿、可优化环路、以满足给定的负载阶跃、同时使用最小的电容值。  它还包含电源模块 TPSM8287A12。

    TPS6286A/B 无法驱动这么多的陶瓷电容器。  全部是陶瓷电容吗?

    谢谢!

    Chris