This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670EVAL:需要反相稳压器解决方案

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494750/lm22670eval-need-a-solution-for-an-inverting-voltage-regulator

器件型号:LM22670EVAL

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
我需要一个反相稳压器、其规格如下:

  • 输入电压范围:3.5V 至5.5V

  • 输出电压:-5.6V

  • 输出电流:1A

您能否推荐一个合适的解决方案?
此外、由于输出电压为负、因此我非常感谢您提供有关 ESD 保护机制或元件的建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的要求似乎很适度。

    您应该能够找到许多符合您需求的器件。

    请参阅随附的 IBB 应用手册。

    然后、您可以在 TI 网站中搜索合适的器件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../7380.snva856a.pdf