This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:没有 DP ALT 功能的经济高效型解决方案

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494155/tusb546-dci-cost-effective-solution-without-dp-alt-function

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1142TUSB542

工具与软件:

大家好、团队成员:  

您可以推荐具有成本效益的 USB C 开关集成式转接驱动器吗?

客户不需要 DP ALT 功能、因此他们想知道是否有没有 DP ALT 的低成本版本。

应用:笔记本电脑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以尝试 TUSB1142或 TUSB1042。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    是否可以使用 TUSB542?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是的、TUSB542是 TUSB1042 (10Gbps)的5Gbps 对应器件。 它们执行相同的功能。