This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 LD 引脚的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494487/bq76952-questions-for-ld-pin

器件型号:BQ76952

工具与软件:

想咨询有关 bq76952 LD 引脚的更多信息。

 

  •  Ipullup 是否存在条件?   
    1. 当 AFE 处于正常模式且没有任何保护触发或
    2. 仅适用于 SCP 或 ODP 情况
  • 80k Ω 的下拉电阻仅在关断模式下激活?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、初学者、

    1.负载检测功能只应在启用负载检测且出现故障时才开始启用电流源。 (SCD 或放电过流)。 上一篇文章可能有助于进一步解释它: 通过负载检测从 SCDL 恢复

    2.正确、在关断模式下、LD 引脚上的内部下拉电阻应为~80k Ω。

    此致、
    Alexis