工具与软件:
尊敬的专家:
在我的应用案例中、确实存在负的电池电压。

例如、A 点=-1V、B 点=-2V、C 点=-3V、D 点=-4V、等等 BQ79616由外部供电。
在这种情况下、BQ79616能够测量负电池电压? 数据表具有如下所示的语句、

似乎不是、VC1 - VC0必须> 0、 VCn 至 AVSS >= 3V。
那么如何理解数据表中的-1V 电压测量? 似乎 Cell1需要始终处于位置来进行负电压测量。 但是、如果所有电池单元都为负电压、它将不起作用、对吧?
谢谢。
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
在我的应用案例中、确实存在负的电池电压。

例如、A 点=-1V、B 点=-2V、C 点=-3V、D 点=-4V、等等 BQ79616由外部供电。
在这种情况下、BQ79616能够测量负电池电压? 数据表具有如下所示的语句、

似乎不是、VC1 - VC0必须> 0、 VCn 至 AVSS >= 3V。
那么如何理解数据表中的-1V 电压测量? 似乎 Cell1需要始终处于位置来进行负电压测量。 但是、如果所有电池单元都为负电压、它将不起作用、对吧?
谢谢。
Alex