This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图审阅

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493962/bq76952-schematic-review

器件型号:BQ76952

工具与软件:

下午好! 我想知道是否可以查看我的原理图、看看此设置对于7节串联配置是否可行。 我尚未购买 MOSFET、但此时已经确定了值。  您能否回顾并告诉我此电路是否 能够正常工作? 我只需要输入基本的测量读数和保护功能、因此我修改了设计。 请在下面告诉我!!

而且、由于我在 EVM 上购买了原装二极管、所以在此设计中使用的二极管也不会用到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!

    在这种情况下、Breg 也应连接到 VSS。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis! 谢谢您的回答!! 如果使用直流电源进行测试、这有多大可能?  我问这个问题,但老实说,我感到困惑。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!

    您可以像 EVM 一样使用电阻梯、并在电阻梯上的 PSU 电压上施加电压来模拟每个电池。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon