This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772-Q1:如何检查 TPS25772-Q1是否已进入工作模式?

Guru**** 2388680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1, TPS25772DQ1EVM, TPS25762-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491260/tps25772-q1-how-to-check-if-the-tps25772-q1-has-entered-operating-mode

器件型号:TPS25772-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25772DQ1EVMTPS25762-Q1

工具与软件:

大家好、TI E2E 团队

我有一个项目使用的是 TPS25772-Q1芯片。

我参考了本设计中的 TPS25772DQ1EVM。

目前、我已经确认 Ven = 2.3V (>Ven_op)、LDO_3V3和 LDO_1V5确实已上电。

但从实际测量结果来看、LDO 上电后每3ms 有一个脉冲、MCU 无法正常工作。

您对这个问题有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您能否分享您的原理图?

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eric、您好!

    我遵循了该设计的 TPS25772DQ1EVM 原理图。

    这是我的 原理图。

    在实际电路中、R43为6.6K 欧姆、而不是6.65K 欧姆。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我注意到原理图显示的是 TPS25762-Q1、而不是 TPS25772-Q1。  但是、772-Q1的连接是合理的。  您是否能够确认您的电路板上实际安装了哪个 IC?

    此外、我看不到 I2C_SCL 或 I2C_SDA 的 I2C 上拉电阻。  请确保已安装这些组件以启用772-Q1、从而读取 EEPROM 内容。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eric、您好!


    1、这是我的错。 我使用了一个现有模块。 实际 电路确实使用了772-Q1 IC、器件型号为 TPS25772CQRQLRQ1。  

    2、上一个电路不完整。 以下是其余的原理图和 I2C 上拉。





    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    原理图看起来正常。  我不确定 LDO3V3上的脉冲来自哪里。

    您是否已将完整区域固件二进制文件加载到 EEPROM 中?  否则、器件将启动进入不包含 PD 功能的默认行为。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eric、您好!

    原理图中、我计划使用端点将固件数据加载到 EEPROM 中。  由于772-Q1无法连接到 PC、因此 EEPROM 当前未存储任何数据。

    此外、我在启动序列期间测量了772-Q1和 EEPROM 之间的通信、测量结果表明没有活动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    EEPROM 必须具有有效的固件映像、然后才能通过 USB 端点进行更新。  这是因为772-Q1会检查新固件上签名的密钥、并将其与 EEPROM 上先前映像中的密钥进行比较。  如果密钥不匹配、 更新将被拒绝。

    由于 EEPROM 上没有映像、因此您可以看到的行为是合理的。  我建议通过 J8/I2C 刷写 EEPROM。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好  

    感谢您的建议。 我将进行进一步的测试并观察结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    听起来不错。  希望一切顺利。   如果您需要其他指导、请告诉我。

    此致、
    Eric