This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我无法与 I2C 通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491602/bq76952-i-can-not-communication-with-i2c

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我使用 BQ76915EVM 原理图文件作为参考生成了一个完全相同的电路。 我当前正在尝试通过 I2C 连接到 BQ76952。 但是、未建立通信。

我还有一个 EVM 模块。 我可以提供与该模块的 I2C 通信。 当我们在自己的电路中进行相同连接时、连接未建立。

我在 REG18引脚上看到1.804V 的电压。
BREG 引脚显示的电压在4V 至5V 左右不会经常变化。
我使用14.46V 为 BAT 引脚供电(使用4节串联锂离子电池进行 I test)。
CP 引脚上的电压为25.18V。

当我将这些值​​与 EVM 模块进行比较时、一切似乎都正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre 您好!

    您是否为了自己的电路上的 SDA/SCL 线路配备了~3.3V 上拉电阻器? 您正在使用的 MCU 是否具有时钟延展? 您是否也有 SDA/SCL 线路的波形和逻辑分析仪文件?

    此致、
    Alexis