This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:使用 TPS25730D (具有内部 MOSFET)/TPS25730S (具有外部 MOSFET)的目的

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494914/tps25730-purpose-of-using-tps25730d-with-internal-mosfet-tps25730s-with-external-mosfet

器件型号:TPS25730

工具与软件:

将 TPS25730D 与内部 MOSFET 配合使用或将 TPS25730S 与外部 MOSFET 配合使用的主要目的是什么? 和还提及了  TPS25730D/TPS25730S 的条件。

在我的设计中、 我将使用 Type-C 连接器、该应用将 TBT 端口设为5V @ 3A (15W)。 在此 TPS25730D (内部 MOSFET)/TPS25730S (外部 MOSFET)中、我应该使用哪种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridhar:

    TPS25730不支持 TBT。 如果您需要支持 TBT 的 USB-C PD 端口、则需要联系 Intel 了解其 TBT 解决方案、并使用设计中推荐的 PD 控制器。

    TPS25730D 和 S 在功能上相似、主要区别在于内部电源路径与外部电源路径。 可能影响器件选择的因素包括解决方案尺寸、电源路径控制的灵活性和成本。

    谢谢。此致、

    Chris