This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:具有15W 输出的交流/直流转换器

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489453/ucc28911-ac-dc-converter-with-15w-output

器件型号:UCC28911

工具与软件:

您好、先生、

我的客户需要一个包含 MOS 的交流/直流转换器、我建议使用 UCC28911。

但是、它们需要的输出至少为15W。

我能否请您发表意见、为您推荐合适的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    目前、我们只能推荐此功率级别的控制器(外部 FET)。 以下是一些选项:

    1.最低的解决方案成本- UCC28750

    2.最低待机功耗- UCC28730

    成本与待机功耗之间的最佳平衡- UCC28704

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    客户仍然希望找到 MOS 集成解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、目前我们只有 能够处理高达10W 功率的 UCC28911。