This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828512:重负载电流下的 SW 波形

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828512EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494151/tpsm828512-sw-waveform-at-heavy-load-current

器件型号:TPSM828512

工具与软件:

尊敬的支持团队:
在以下条件下检查了 TPSM828512EVM 的 SW 波形。

VIN = 5V
VOUT = 1.8V
MODE = FPWM

在无负载的情况下、高电平宽度恒定为160ns。

当负载电流增加到1.5A 时、高电平宽度在140ns 和200ns 之间交替变化。


为什么负载电流增加时高电平宽度不恒定?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    这是该器件的一种已知行为。

    这不是一个问题、也不是一个稳定问题。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:
    感谢您的答复。

    我知道这是正常操作。

    您能告诉我高宽度不是这样恒定的原因吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    此行为是由 IC 设计引起的。 请明白我无法分享设计细节。

    此致、

    Andreas。