This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:使用与10节电池搭配使用、并与 BQ76942配对使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76942, BQ77216, BQ77216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490213/bq77216-using-with-10-cells-and-paired-with-the-bq76942

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件:BQ76942、、BQ76940、

工具与软件:

您好!

我要尝试  在10节串联电池组上将 BQ77216与 BQ76942搭配使用。
根据  BQ77216 数据表"与 BQ769x2或 BQ76940器件配对时、必须使用顶部电池"。
根据有关减少电池节数的 BQ77216EVM 用户指南"通过短接未使用的电池来减少 BQ77216电池数、通常从顶部向下执行、但顶部和底部之间的电池可以短接。"
两个设备之间连接的连接器是否正确?  
注意:电路原理图还未完成、这是因为 某些引脚仍旧未被使用。 我目前正在检查 BQ77216和 BQ76942之间的连接 。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikola、

    是的、这看起来 很好。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢您的认可。  

    祝你度过美好的一天