This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:升压模式下的功耗不可解释

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491556/tps61094-unexplainable-power-consumption-when-in-boost-mode

器件型号:TPS61094

工具与软件:

您好!

我有一个 TPS61094、它用于电路板的主要能源管理器。 在这种情况下、Vin 来自 USB (通常为5V)或(专用)太阳能电池板、Vout 设置为4.8V。 它设置为全自动模式(EN = MODE = 1)、在 Vin 消失时自动切换到 Vcap。

当 Vin 存在(正确的输出、无纹波、第二级为微控制器输出3.3V)而不存在(仍根据预期获得4.8V 的输出电压)时、该电路都可以正常工作。 然而、当不存在 Vin 时、从主电容器汲取的功率比预期功率高100倍。

为了诊断此问题、我使用电源分析器套件 II 为第二级(4.8V)供电、将 Vin 设置为0V 并将 Vcap 短路。 我已将微控制器置于睡眠状态、并按预期得到了62µA 的测量电流(功耗为297µW μ A)

但是、在移除黑客并使用充满电的电容器(2.1V、由微控制器测量)的情况下、我得到的电流消耗为7mA 或25mW、比预期高100倍。

我已经检查了所有 SUP 网络是否有任何潜在的电流消耗者:

1.该网连接到微控制器 ADC 的输入引脚、在睡眠时被隔离、漏电流(产品说明书声明)为50nA。 隔离意味着高晶体管和低晶体管都打开。 当微控制器睡眠时、其 VCC 引脚(检查)上仍然有3.3V 电压、因此我不认为它通过 GPIO 为微控制器反向供电。

使用的超级电容器是 GreenCap EDLC DB (2.7V 500F)、其 ESR 为3.1m Ω、漏电流为1.1mA

C10是0402中的陶瓷电容 MLCC。 它的绝缘电阻应大于10G Ω

4.通过 BAT54C 肖特基二极管的 VCAP 到 EN/MODE 引脚应仅泄漏5µA = 2*((2.1V - 0.1V)/ 800k Ω)

我没有解释过我看到的大电流消耗。

此外、测量超级电容器功耗的方法如下:  

1.微控制器使用与超级电容器并联的数字万用表、通过其 ADC 引脚(经验证在+- 8mV 范围内)测量超级电容器的电压

2.当微控制器进入休眠状态的时长为 d0时、电压采样频率为 Vi

3.唤醒后、电压会再次作为 VM 进行采样。

微控制器随后在 D1期间再次进入睡眠状态

5.唤醒后、电压作为 Vf 采样。

我建模了两个阶段的能耗、一个是"入睡"阶段、另一个是"入睡"阶段。 因此、微控制器在第一个周期(d0)内的能耗为

e0 = Ee + PS * d0 (分别:第二个周期为 e1 = Ee + PS * d1)

使用 Ee 获得"进入睡眠"能量、并使用 PS 获得睡眠期间的功耗。

然后、我将 PS 计算为 PS =(e1 - e0)/(d1 - d0)

能量是根据基本物理公式计算得出的:e = 1/C * V²、因此 E0的计算公式为 E0 = 1/2 * C *(Vi - VM)²

此处使用的电容是真正校准后的电容、而不是标称电容(通过在恒流充电的固定周期后测量其电压)、并且它已经比"官方"值小(280F 而不是500F)。

您能解释一下为什么我看到此电路消耗如此巨大、以及如何修复它以获得预期值吗?

提前感谢。

原理图:

超级电容器的特性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有更好分辨率的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我会在明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    很抱歉耽误了一天。 我将确保明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    如果我有一个正确的理解、那么问题是当 TPS61094的 Vin 电源不存在、而它工作在升压模式(来自超级电容器的输入能量)下时、 TPS61094 VOUT 中会消耗很大的额外电流、对吧?  

    如果是、请做一个快速实验、以检查它是否是 TPS61094中的问题。

    • 在 TPS61094 VOUT 处断开所有负载。
    • 使 Vin 电源正常工作、然后将为超级电容器充电。 测量 VIN、SUP 和 VOUT 引脚上的电压。
    • 移除 Vin 电源。  测量 VIN、SUP 和 VOUT 引脚上的电压。

    为了进行更好的检查、请检查以下问题:

    [报价 userid="647578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491556/tps61094-unexplainable-power-consumption-when-in-boost-mode "]电路在 Vin 存在时(正确输出、无纹波、第二级为微控制器输出3.3V 电压)及不存在时均可正常运行

    "和不"是什么意思?  即使超级电容器已经充电、在没有 Vin 电源的情况下电路也无法正常工作、对吧?

    Mail 电容器是否指 C1?

    [quote userid="647578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491556/tps61094-unexplainable-power-consumption-when-in-boost-mode 为了诊断该问题、我使用功率分析器套件 II 为第二级(4.8V)供电、将 Vin 设置为0V 并短接 Vcap。 我已将微控制器置于睡眠状态并按预期得到了62µA 的测量电流(产生的功耗为297µW μ A)

    VIN 和 SUP 引脚现在已连接到 GND、对吧?  MODE 和 EN = 0都处于此工作条件下吗?

    [报价 userid="647578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491556/tps61094-unexplainable-power-consumption-when-in-boost-mode "]但是、在移除黑客并使用充满电的电容器(2.1V、由微控制器测量)

    很抱歉、我无法理解。 请更详细地说明工作状态发生了哪些变化。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、 TPS61094 VOUT 还消耗了大量额外电流、对吗?

    我不知道电流消耗在哪里。 我将监控 Vcap/SUP 电压、并从该电容器中提取剩余的能量。 我已经完成了这些测量、我已经将 TPS61094与电路断开、并且测量了从外部供电并进行精确监控时 VOUT 引脚上消耗的电流(它是电路中所有耗电元件的总和)。 它是62µA (当微控制器处于睡眠模式时)。 因此、除非我在升压模式下遗漏额外的电流、否则我认为 VOUT 不会消耗额外的电流、而是 TPS61094本身、或者超级电容器上有额外的漏电流。

    [报价 userid="416959" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491556/tps61094-unexplainable-power-consumption-when-in-boost-mode/5736486 #5736486"]
    • 在 TPS61094 VOUT 处断开所有负载。
    • 使 Vin 电源正常工作、然后将为超级电容器充电。 测量 VIN、SUP 和 VOUT 引脚上的电压。
    • 移除 Vin 电源。  测量 VIN、SUP 和 VOUT 引脚上的电压。
    [报价]

    2)我得到的正是我期望的结果、即 VIN = 5.1V、SUP 缓慢增加、VOUT 为4.8V、芯片在这里按预期工作

    对于3)、当 VIN 物理断开时、芯片按预期工作、VOUT 上的电压为4.8V、SUP (在原理图中为 Vcap)从2.1V 缓慢降至~0.75V。 问题是它正在下降的比率,它太高的与期望。 从所选超级电容器的数据表中可以看出、漏电流应为1.1mA、因此在充满电并减小时小于2.31mW、但我看到的是~25mW (功率的计算方法如上所述)。

    [报价 userid="416959" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491556/tps61094-unexplainable-power-consumption-when-in-boost-mode/5736486 #5736486"]

    "和不"是什么意思?  即使超级电容器已经充电、在没有 Vin 电源的情况下电路也无法正常工作、对吧?

    Mail 电容器是否指 C1?

    [报价]

    该电路按预期正常工作。 文档很好、我们在实现过程中没有犯任何错误。 也就是说、我们让电容器在存在 Vin 时充电(尽管它绝不会在指定的充电电流下充电、始终保持较低的非恒定电流、但在数据表中没有提到应以恒定电流充电)。 当两个 Vin 都存在或不存在时、Vout 始终存在、并且它具有预期值且几乎没有纹波。 因此、自动降压/升压模式运行得非常好。

    在数据表中、SUP 引脚仅连接到超级电容器。 我们有一个与超级电容器并联的较小 MLCC 100nF 电容器、在原理图中标记为 C1。 它未在数据表中、但在许多使用 TPS61094的原理图中可以找到。 我在想、这个小型滤波电容器是否是我们正在遇到额外泄漏/浪费电流的原因。

    VIN 和 SUP 引脚现在已连接到 GND、对吗?  在此工作条件下 MODE 和 EN 均为0?[/QUOT]

    前2个状态是电路的当前工作模式:

    状态1:

    VIN = 5.1V、SUP 充电至2.1V、EN = MODE = VIN -~0.2V、VOUT = 4.8V、电路按预期工作

    状态2:

    VIN 未连接、SUP 充电至2.1V、降低、EN = MODE = SUP -~0.2V、VOUT = 4.8V、电路正常工作、超级电容器的漏极电流比预期高10倍除外。 预期结果(但未测量) IOUT = 62µA、因为微控制器的操作与状态3中的操作相同。

    在调试系统时、我们对电路进行了临时修改:

    状态3:

    VIN = 0V、SUP = 0V、EN = MODE = 0V。 如果 VOUT 与电路的其余部分在物理上分离、那么我也会得到0V。 在这种情况下、我们通过受监控的电源直接从 VOUT 为电路供电(我们已将一根导线焊接到 VOUT 的大型电容器上、并从这里获取电源)。 IOUT =、62µA、VOUT = 4.8V

    基于以下计算方法、当微控制器处于休眠状态时、我们预计系统可以工作超过一天:

    超级电容器中的能量= 1/2 * C *(Vmax - Vmin) 2 = 236J (C = 280F、Vmax = 2.1V、Vmin = 0.8V)

    漏电流:1.1mA =>漏电功率= 1.1mA * 2.1V = 2.1mW (随着电容器的消耗降低)

    预期工作时间:e / P => 1天+ 4小时

    不过、我们观察到25mW 的泄漏功率、因此预期工作持续时间降至仅2h、这使得产品完全不适合执行此任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我还在检查中。 首先是一个简短的问题:

    [报价 userid="647578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491556/tps61094-unexplainable-power-consumption-when-in-boost-mode/5736633 #5736633"]对于3)、当 VIN 物理断开时、芯片按预期工作、VOUT 上的电压为4.8V、SUP (也就是原理图中的 Vcap)从2.1V 缓慢下降至~0.75V。 问题是它正在下降的比率,它太高的与期望。 从所选超级电容器的数据表中可以看出、漏电流应为1.1mA、因此在充满电并减小时小于2.31mW、但我看到的是~25mW (功率的计算方法如上所述)。

    在上述条件下、是否移除了 TPS61094 VOUT 引脚上的所有负载?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是。 这是所需的工作模式。 VOUT 网上的负载为62µA 至、比我在超级电容上观察到的7mA 小一个数量级。 我确实无法在 VOUT 和负载之间放置电流表、因为 PCB 上有多个点放置该网、并且我无法提起 TPS61094 (没有可接触引脚的封装)上的引脚。  

    因此很难100%确认负载是62µA、我只能在没有 TPS61094芯片和测量62µA 的情况下将负载置于相同状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    了解。  

    嗯、只是为了进行调试、您可以帮助检查在移除所有 TPS61094负载后该问题是否仍然存在吗? 即:  

    • 在 TPS61094 VOUT 处断开所有负载。 或者只添加一个电阻器来模拟所移除的负载和所有其它实际负载。
    • 使 Vin 电源正常工作、然后将为超级电容器充电。
    • 移除 Vin 电源检查泄漏是否显著增加。  

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会思考如何做到这一点并报告结果。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    谢谢。 我将使该线程保持打开状态。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    下面是有关此问题的一些新闻。

    无法断开电路板上的所有负载、因为4.8V 电源平面有内部过孔的元件(EN 引脚也连接到该平面)。

    相反、我们将500F 电容器替换为另一个(50F)、以检查行为是否相同。 使用较小的电容器时、能量泄漏降低了5倍(同一测试中测得的值为~5.6mW)。

    因此、我们对必须检查其自放电率的备用电容器进行采样。 这是一个统计方面的挑战、但最终、在工作台上、500F 电容器的电容可在~300F 到~600F 之间变化、自放电功率可在~7mW 到~20mW 之间、具体取决于电容器中存储的初始电压。

    他们的数据表中没有提到这种行为、因此我们检查了其他制造商的数据表并发现以下情况:

     

    我想所有 EDLC 电容器都是如此。 在这种情况下、这意味着数据表中的泄漏电流只会在72h 之后发生、但也仅当电压已经非常低时(因此、电容器中几乎没有任何待提取的能量)。 由于 TLS61094在电容器电压低于0.7V (您需要对超级电容器降额以实现预期的续航时间)时停止提取能量、因此唯一可用的电压范围为0.7V 至2.2V (us)。 电容器将在18h 后的~1.0V 处于平坦状态、仅处于空载、自放电状态。  

    这是我们使用两种采样超级电容器测得的结果:

    电容器越大、放电速率就越高、因此无论电容器的大小如何、24h 后都无法获得足够的能量。 在小型电容器情况下、电路的额外负载将消耗能量、在大型电容器情况下、其自身的自放电速率也将消耗能量。

    当制造商在72h 后传递其泄漏电流时、无关紧要、因为72h 后、电容器的电压将过低、无法使用、所以制造商是细小的行为。 制造商不告知电容器的自放电曲线、不诚实的举动、即 IMHO。

    这意味着此类超级电容器在我们的应用中无法使用、因此无论超级电容器的容值如何、我们都无法使系统单独使用一个超级电容器运行超过一天、因为它通过自放电电流损失了过多的能量。 我认为 TLS61094没有任何问题、只是我们被 EDLC 承诺和有关其实际自放电特性的无尽真相所困扰  

    这对我们来说是一个不好的新东西、因为这意味着重新思考电路。 您可以解决该问题。