This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电池平衡问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493790/bq76952-bq76952-cell-balancing-questions

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的团队:

是否可以使用仅可用于8节电池的 BQ76952配置一次平衡8节电池? 我还想使用外部 MOSFET 进行平衡。

希望尽快得到您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafel:

    您无法像这样操作。 这将通过内部平衡 MOS 使电池短路、并且由于无法建立栅源电压、您无法开启所有外部 MOS。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kian Lin

    感谢您的答复。  

    Rafal