This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:关于频率

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494554/tps92641-about-the-frequency

器件型号:TPS92641

工具与软件:

尊敬的团队:

TPS92641希望实现频率为10K 的选通功能、但使用 UDIM 引脚 PWM 控制只能实现3K。

如何实现更高的频率? 是通过 SDIM 引脚实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu

    您能不能分享您在哪里看到 UDIM f_res<3k 的规格?  

    是、 对于更高 频率和时间分辨率的 PWM 调光、建议使用外部分流 FET PWM 调光。

    请您与我们分享客户的需求以及 EE&application 的需求吗?

    谢谢、此致。