This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:创建3A 恒流源

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493959/lmz22005-creating-a-3a-constant-current-source

器件型号:LMZ22005

工具与软件:

嗨、大家好!

我们想要创建一个具有5V 输出的控制型3A 电流源和另一个在3A CC 下具有-5V 输出的电流源。您认为这款器件很合适吗?  而不用于电镀浴。  我注意到跟踪不会改变基准电压、但我不一定希望传感电阻器上产生过高的功率压降。  我喜欢这款器件、因为它只需一个降压转换器 IC 就能限制我们的 BOM。  如果您认为这款器件不适合此应用、您会推荐哪款器件?

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    输入电压范围是多少?