This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:平衡电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489013/bq76922-balancing-current

器件型号:BQ76922

工具与软件:

您好!

我正在设计具有外部被动均衡功能的 LiFePO4电池组。

对于平衡电流的大小、您有什么建议吗?

我看到互联网建议的某个地方大约是充电电流的0.5%- 2%、但仍不清楚如何定义该值。

此致、

Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题有什么问题?  

    尚无答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    这应取决于电池容量以及平衡电池电芯的时间。

    例如、如果要在10小时内平衡25Ah 单元的5% SOC。 您需要25*5%/10= 125mA。

    BQ76922可以支持100mA 最大内部平衡电流、因此您需要添加外部 BJT 平衡电路来实现更高的平衡电流。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    这些计算听起来像是用于在充电终止后进行平衡、

    但是、对于充电期间的平衡、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    计算方法相同。 它会随着您的要求而变化。 您能想象一下充电过程中最坏的情况并使用相同的公式进行计算吗?

     BRS

    Kian