This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:累积容量的采样率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491549/bq76952-the-sampling-rate-for-accumulated-capacity

器件型号:BQ76952

工具与软件:

对于0x76、我们可以读出累积的充电容量。  

只是想知道它的采样率是多少。 我认为它不是250毫秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    有任何相关更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、初学者、

    时间是250ms。 CC1滤波器生成电荷积分、该积分每250ms 更新一次。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是带滤波器的 CC1。 我要问的是我们对 Cc 的采样。  

    如果是250ms、如果电流变化非常快、累积容量将不够准确。  

    您可以帮助再次确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、初学者、

    当前采样率为1.5ms (FASTADC=1)或3ms (FASTADC=0)。 CC2在每个采样周期更新一次。 如果您希望自行计算电荷积分、可以使用同步 V/I 读取 CC2原始计数。 如果您希望读取 BQ76952提供的累积电荷、该值会每250ms 更新一次。 但这并不意味着每250ms 对电流进行一次采样、采样频率始终为1.5ms 或3ms。 只有 CC1滤波器是250ms。

    BRS

    Kian