This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5946:我需要 GSCLK 吗、BLANK 是否必须切换

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493964/tlc5946-do-i-need-gsclk-and-does-blank-have-to-toggle

器件型号:TLC5946

工具与软件:

我们过去使用过此器件、但我想使用微控制器而不是 FPGA 对其进行编程。

1) 1)我是否需要驱动 GSCLK 输入、或者我是否可以直接在直流模式下使用它?
2) 2)如果我确实需要驱动 GSCLK 输入、是否需要在计数4096次后切换为空白、或者器件是否会在计数器完成后重新启动输出驱动? 是否可以将空白设置为低电平并 让器件循环输出?

谢谢!
Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    因为我看到您创建了一个类似的主题、所以我们将在该主题中讨论。

    此致、

    Suchen