请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51388 工具与软件:
您好、我已 通过器件页面下方的链接使用 WEBENCH 创建设计:
https://www.ti.com/product/TPS51388 、在配置选项中指定 Vin 11.5-16V、Vout =3.3V、Iload=3A、T=70Cthen、我选择了 f switch =600kHz 和 OOA 操作。
看起来仿真没有为此设计启用、您能否说明这是正在进行的工作、您将启用仿真?
如果我转到导出页面,其中列出了设计参数,我可以看到原理图(与定制页面中的相同),其中 MODE 引脚连接到 VCC 以实现600kHz,但是下面列出的参数频率显示986.4kHz,尽管它应该是600kHz? 查看数据表、600kHz 时的工作频率在 OOA 模式下是永久的。 在 webench 中是否出现错误、或 thios 器件是否不允许在 OOA 模式下以600kHz 的频率运行?
此致
Sebastian