This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:更换变压器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494656/tps23755-change-transformer

器件型号:TPS23755

工具与软件:

您好!

由于新的机械原因需要重新设计、因此我们希望减小直流/直流变压器的尺寸。

我可以问一下、是否可以用 PC1312-002SR 型号替代原始直流/直流变压器型号 LDT0950-50? 你有任何类似的情况吗? (电感从150uH 变为60uH。)

谢谢!

e2e.ti.com/.../23755-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../LDT0950_2D00_50_5F00_datasheet.pdfe2e.ti.com/.../PC1312_2D00_002SR-SPEC-Rev_5F00_B_5F00_20250318.pdf

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您发送编修!

    减小电感将导致 DCM 范围缩小、PSR 可能受到影响、在轻负载下尤其如此。  

    我建议您仔细检查 Linkcom、看看 PC1312-002SR 是否适合 PSR 和250kHz

    如果你需要 Linkcom 的联系人,我可以环你. 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    变压器供应商是否了解其 PD 应用  PSR 和250kHz

    根据您的要求、似乎不建议 在新设计中使用 PC1312-002SR?

    或者是否有其他原理图可以针对 从150uH 到60uH 的电感变化进行调节?

    实际上我们需要减小 变压器的尺寸、因为参考设计 LDT0950-50很大。

    或者、您对 尺寸更小的变压器器件型号有更好的建议?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我们检查一下 Linkcom。 谢谢!

    此致、

    Diang