This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:(+TLVM13610、TPS25948):原理图审阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25948, TLVM13610, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495187/tps25730-tlvm13610-tps25948-schematic-review

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS25948TLVM13610

工具与软件:

您好!

我请求审阅主要采用 TI 3种产品的原理图:TPS25730、TLVM13610和 TPS25948。
该器件采用 USB 电力输送、接受15V 3A 输入、将其转换为5V、并且在5V 直流电下的输出高达7A。该输出应支持宽负载范围、因为它将用作5V 电源。

简而言之、该器件旨在:
-从兼容的 USB Type-C PD 电源申请15V 3A (45W)
-要求输入电压在启用5V 输出之前大于13V (TLVM13610上的 UVLO)
-防止反向电流,反极性在输出连接器
-将持续输出电流限制在7A 左右,并控制浪涌电流,使其在任何类型的负载的安全水平
-使用两个状态 LED 指示电源状态
-符合 CISPR 32 B 类发射标准


我正在寻找原理图审核过程、然后再继续进行最终的 PCB 布局设计。 如果将来还需要审查布局、我应该创建新主题帖还是将其发布为回复?


感谢您的支持、并期待您的答复。

此致、
Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不允许使用文件共享平台、因此我将向您发送私人消息。  支持按产品而不是应用分类、因此需要为每个器件分别提交请求。  我可以查看 TPS25730。  请在准备审核时使用此检查清单。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS25730_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_2p1.xlsx

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过私人消息向您发送原理图、并将单独请求其他器件。 我也删除了这个帖子的链接,我的道歉。

    此致、

    Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikael、

    请查看私人消息中的主题。   

    此外、当电源只能提供最大9V (27W)电压时的预期行为是什么?   请确认 PPHV 为5V 或9V 时没有问题。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 建议的改动已作出。
    PPHV 低于15V 不是问题、因为我已为 TLVM13610配置了欠压锁定。

    此致、
    Mikael