This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:两个并联的 LM5146 - SIMetrix 仿真

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495230/lm5146-two-lm5146-in-parallel---simetrix-simulation

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5190

工具与软件:

您好!
考虑到 LM5146、我将交错使用两个降压转换器来共享负载。
当我运行仿真并将电池目标设置为30V (这是两个转换器的目标输出电压相同)时、 输出电压几乎会 翻倍!!


如果我 在30V 目标输出电压下独立运行每个降压转换器、它们会正常工作、并在近4ms 后收敛到30V、但一旦我将它们并联并将两者的目标设置为30V、它们的行为就很奇怪!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    电压模式控制架构(例如 LM5146)不存在固有的电流共享。 考虑使用 LM5190 80V 电流模式控制器、尤其是在终端应用为电池充电时(因为该控制器具有专门用于此目的的 CC/CV 功能)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy

    知道了这一点、我需要分析电路!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    如前所述、这里推荐使用 LM5190、而不是 LM5146。 所需的输出电流是多少? 一个相位可能就足够了。

    您可以使用快速入门计算器作为起点。 我还可能具有用于 LM5190的 SIMPLIS 模型。

    此致、

    TIM