This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:关于TPS5430DDA的丝印说明咨询 μ A

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494663/tps5430-tps5430dda

器件型号:TPS5430

工具与软件:

你好。如下图所示、当前我有在用TPS5430DDA这个芯片、封装是SOP Ω-8。我想问起丝印的意义。

a)484表示什么意思?可否提供详细的说明?(关于每个数字的意义)

B)ZRR9G4表示什么意思、可否提供详细的说明?(关于每个字母、数字的意义)

5430.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请翻译成英语。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 如图所示、我目前有一个 TPS5430DDA 芯片在用、封装为 SOP-8。 我想问一下丝网的含义。 a)"484"是什么意思? 您能提供更多详细信息吗? (关于每个数字的含义)。B)"ZRR9G4"是什么意思?、您能提供详细的解释吗? (关于每个字母和数字的含义)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将把这个月的内容交给负责 E2E 的工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     "ZRR9G4"是 汇编批次代码、仅供 TI 内部使用。  

    此致、

    Rahil