This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:lmr14020反相模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493864/lmr14020-lmr14020-inverting-mode

器件型号:LMR14020
主题中讨论的其他器件: LMR43610

工具与软件:

您好、

我需要直流/直流转换器来从6V5提供-6V5。 我找到 LMR14020。 数据表中的图8-2。

我下载未经加密的模型。 在此模型中、R_R1 GND 0 = 1m。 由于这条线、仿真无法正常工作。

您是否确认我可以将 R_R1更改为1meg、并在没有隐藏 PB 的情况下进行图2。

(simu 正常、r_r1 = 1meg)

Iout = 50至100mA。 您是否看到过其他更适合的产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定进行这些更改是否会允许模型在 IBB 中运行。

    但是、您可以使用任何模型通过将输入源地移到稳压器的输出端来运行 IBB。

    更多信息、请参阅随附的。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../7701.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在模型上做了这些更改、加上一些其他更改、它们都可以正常工作。

    这只是最后一个要确定的问题、LMR43610也可用于提供负电压、如图8.2中所示的 LMR14020。

    我们已经在设计中使用了最后一个参考、因此...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应该也能够使用 LMR43610。

    请记住应用手册中的相同预防措施和注意事项以及对工作台进行的测试、以确保正常工作。

    谢谢