This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:应该担心低频输出的波纹吗

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450EVM, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494901/lmr51450-should-i-be-worried-about-the-low-frequency-output-ripple

器件型号:LMR51450

工具与软件:

尊敬的 TI:

我已经采用 LMR51450SDRRR 设计了24V 至6V 降压转换器。 原理图如下所示。 转换器通常为负载提供2A 电流。

我已经组装了板、它们工作得很好。 但我在转换器输出端观察到低频纹波、如下面的示波器迹线所示。 该纹波的频率约为7.9kHz、振幅约为20mV 峰峰值。 我已经确认、这不是由示波器开关纹波(500kHz)混叠造成的-实际上存在低频纹波。 我还确认24V 输入电压轨得到了良好调节。

这种波纹在我的应用中不是问题、但我担心这可能表明存在稳定性问题。 这是预期纹波、还是应该担心?

感谢您的帮助。

此致、

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您正在使用包含展频的器件、因此您可能会看到它对输出电压的影响。

    输出端还使用铝电解电容器。  该电容器的 ESR 可能会影响环路稳定性。

    如果执行负载瞬态、可以判断环路是否稳定。  您也可以尝试去除铝电解电容器

    并替换为额外的陶瓷电容器。   

    如果您能够提供负载瞬态映像、我们将尝试进一步进行故障排除。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的响应。 我测试了与机械开关串联2A 负载的负载瞬态。 开关闭合时会出现特性抖动。 它干净地打开。 稳压器和我的测量点之间还有一个100m Ω 的连接电阻、这可以解释输出电压的大部分直流阶跃变化。 零至2A 瞬态电流(存在开关抖动)如下所示:

    2A 至零瞬态(在 CH1上)如下所示:

    根据这些瞬态响应、我认为稳定性不错。

    此致、

    Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我记得我有一个 LMR51450EVM 电路板。 我设置了24V 输入、5V 输出、3.3 Ω 负载(1.5A)、我看到了相同的波纹:

    EVM 板的输出端仅具有陶瓷电容器。

    可以放心地认为8kHz 纹波只是 LMR51450的特性、我不需要担心这种情况吗?

    此致、

    Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是;如上所述、它似乎是展频功能的干扰。

    谢谢