Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
工具与软件:
您好!
关于 UCC28600芯片、对于 OVP 引脚的线路过压(OVP)和负载过压保护功能、如果不想使用这两个功能、如何在确保 OVP 引脚 QR (准谐振)功能的同时禁用这两个功能?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
压缩机开环是指压缩机的控制方法。 在压缩机电桥启动期间、V/F (电压/频率)控制用于提供更高的电流以强制启动。 起动后、压缩机切换至闭环控制(电流降低)。 开关电源的 GND 通过大型电解电容器与压缩机逆变器 PIM 中的 IGBT 共享相同的接地。 在开环阶段使用 V/F 控制意味着电流更高、这可能会导致压缩机侧的干扰影响 UCC28600 OVP 引脚的电压采样、从而触发错误的过压保护。
在实际测试中、观察到 OVP 引脚上的电压波形与 VDS 波形成正比。 添加0.1µF 电容器并结合 R_OVP1和 R_OVP2电阻器后、形成了一个 RC 滤波器来抑制振铃。 这将降低 OVP 电压并消除振铃、从而有效禁用输入过压和负载过压保护功能。 但在查看数据表时、该引脚也用作 QR (准谐振)控制引脚。 在 OVP 引脚上添加一个0.1µF 电容器会带来问题:
1.这会影响二维码功能吗?
2.是否会影响开关电源的稳定性?
3.电源是否会锁定在固定的工作模式或固定的频率?