This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:针对同一输出使用并行2 TLV1117

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493349/tlv1117-parallel-2-tlv1117-for-the-same-output

器件型号:TLV1117

工具与软件:

因为 TLV1117的输出电流不够。 系统负载为0.8A。 因此、我们希望将2个 TLV1117并联、以获得相同的输出。  

我可以知道并联2x LDO 有任何问题吗?  

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们还有其他 LDO、无需并联即可提供2A (或更大)电流。  我们在此可以使用其他 LDO 吗?

    并联 LDO 的一种常见方法是使用镇流电阻器。  通常、通过该技术、您可能希望将基准绑定在一起、以消除每个 LDO 并联时产生的误差、但使用 TLV1117是无法实现的(这一点与我们其他一些 LDO 不同)。  以下是有关这种并联 LDO 方法的一些资源:

    并联 LDO 计算器

    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

    使用镇流电阻器并联 LDO 的综合分析和通用公式

    另一种并联 LDO 的方法是使用运算放大器和电流感应电阻器。  我们在这里没有关于此主题的综合性文献、但是能够做到这一点、但是、由于我们没有可供参考的参考设计、因此客户必须完成这些工作。  下面是有关此类并联 LDO 拓扑的参考资料:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu421/tidu421.pdf

    谢谢!

    Stephen