This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814EVM:数据出现故障

Guru**** 2927690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814EVM, TPS25814, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494387/tps25814evm-trouble-with-data

器件型号:TPS25814EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25814TPS25751

工具与软件:

我正在尝试将手机连接到 DFP 端口(J2)以获取电源和数据。  从连接到 UFP 端口(J3)的设备获取数据时遇到问题。 我将 S1A 开关置于 CDP (电源和数据)的打开位置。

我的设备直接连接到手机后、将连接到我的手机、并在手机上显示 IP 地址。  当我使用 TPS25814EVM 将其置于上述配置中时、它将充电、但不会连接到手机来提供 IP 地址或我可以看到的任何数据。  

如果将 UFP 端口(J3)连接到笔记本电脑、我可以在设备管理器中看到我的手机。 因此、我知道该板至少像这样工作、但不适用于我预期的项目。 数据是如何通过 TPS25814的?我已经将其欧姆化、表明 USB D+和 D-看起来只是不间断地从 J2变为 J3。 所以、我认为如何使用 VBUS 可能是我的问题、但我不确定。

我的器件:VBUS 未连接至5VDC、GND 未连接至 ID 引脚。

我已尝试将 VBUS 连接到5VDC、并将 GND 连接到 ID 引脚以使其成为主机、但这也不起作用。  

请提供帮助。 关于如何为我的项目提供此功能的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    EVM 存在一个已知问题、即 USB 超高速线路的布线不正确且 EVM 无法进行 USB3通信。 很遗憾、没有针对此问题的解决方法。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接的器件是 USB 2.0、目前不使用 USB3的高速通信。  我们仅使用 VBUS、GND、D+和 D-。  目前、我们将使用一个开关来手动实现以下两种模式:在使用 USB 进行通信时、为 CC1提供具有5VDC 的上拉电阻器、在连接 VBUS 的情况下、为 CC1提供具有用于充电的5.1KΩ Ω 电阻器下拉电阻器。

    我已经尝试将带有上拉电阻器的系统连接到 TPS25814EVM、但我的器件和手机无法通信。  我甚至还尝试了用于 CC1的下拉电阻器。  我已经尝试了一些我知道可以做的事情、以便我的器件能够与其他器件通信、但它只能与评估模块配合使用。 可能我只是错过了一些东西、或者围绕解决方案不停地跳舞。  我认为手机设置为主机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    使用 USB2.0驱动器和手机、我可以看到它使用这些设置正确连接到我的 PC

    手机在文件资源管理器中

    文件资源管理器中的闪存驱动器

    S1 (开/关匹配丝印)

    • 答->位于 CDP 上
    • B 开启
    • 3个

    S4、全部开关已禁用

    为 S3、 禁用所有开关

    请注意、TPS25814仅支持 DFP 数据角色、因此手机可能会像器件/UFP 一样进行连接。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为此评估板不是我需要的、因为我需要 UFP 上的器件来通过 DFP 端口将数据发送到手机。  您是否有为 UFP 充电的电路板或芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果您需要端口是 UFP、则不能选择 TPS25814。

    您对该端口有何要求? 电源角色、功率级别、数据角色、数据速度?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该端口将与 USB 2.0兼容、并需要通过 USB-C 连接为手机充电。  手机将作为主机。

    电源为5VDC 3A。  D+和 D-用于数据。

    我找到了一款适用于 PD c 的 USB 充电器和音频适配器、可满足我的需求。 我只需要制造相同类型的电路来满足我的需求。 如果您有任何芯片可以做到这一点、 这就是我需要的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    对于支持 UFP 数据角色和电源的端口、您将需要一个 PD 控制器。

    TPS25751可以支持5V 充电和您需要的数据角色。

    谢谢。此致、

    Chris